结果:找到"专业版客户端 半离线 ",相关内容1000条
- 问题反馈:立创EDA专业版元件库显示出错
- 平台:Windows10专业版22H2软件:立创EDA专业版V1.8.39在绘制PCB时,点开软件下部元件库,当点击“3D模型"后"搜索框"显示移位,并遮住“立创商城”和“嘉立创EDA”。后期无法显示图片传了好几遍无法成功
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 PCB 专业版 客户端 发帖人:LSweet 发帖时间:2022-11-26 09:15:00
- 专业版客户端元器件符号无法编辑
- 求教各位老师!新手小白,今天发现客户端的元件符号不能编辑了,不知道是不是我给哪里点错了,以前是可以编辑的,现在右键-编辑符号没反应了。客户端版本是下面是我的操作步骤,以前就是这样子修改符号的,也不知道对不对,…………………………………………………………以上!哪位老师看到了帮忙指点指点,谢谢呀!俺的脑瓜子不够用了,不知道哪里出了问题!直挠头!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 客户端 原理图 符号 求助 发帖人:猴学电子 发帖时间:2022-09-17 20:15:00
- LCEDA专业版半离线模式的元件库信息怎么更新到别的电脑上?
- 我在公司电脑上建立的元件库,分类什么的都做好了,是半离线模式。突然要换电脑,怎么把旧电脑上的分类信息和元件库都无缝转移新电脑上?
- 所属专栏: 使用教程 标签: LCEDA专业版 半离线 换电脑 发帖人:哈酷V5 发帖时间:2022-09-03 09:44:00
- 专业版客户端半离线的项目怎么转成在线项目呢
- 问题同标题,用半离线版本画了几个图,发现不是很方便,想转成在线项目,试了很多方法都不能很好的转过去。大家有什么好的办法吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版客户端 半离线 发帖人:woxiaolu 发帖时间:2022-05-06 17:59:00
- 客户端专业版自动备份有问题
- 客户端专业版的自动保存到设置时间后可以自动保存,这个没问题!但自动备份到设置时间后除了自动备份文件,同时还进行自动保存功能,这应该是不正常的,自动备份应只有自动备份功能,不要对文件进行自动保存,否则正确的文件,如果期间进行了一些变动测试,但最终并不是自己想要的结果,自动备份的同时又自动保存了,就难以恢复到原样了。是不是这样理解?
- 所属专栏: 使用教程 标签: 专业版 自动 备份 客户端 发帖人:JIAN佳泉 发帖时间:2022-04-18 09:41:00
- 立创EDA客户端标准版功能反馈
- 在绘制PCB图纸时,经常会碰到需要根据某一个特定的点移动某个零件的情况。AD软件在处理这个情况的时候,会先选择要移动的零件,然后再选择参考点之后在选择要移动到的最终位置的参考点。而立创EDA没有这个功能,感觉挺不方便的。后续的更新中是否可以增加。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创EDA 客户端 发帖人:jonas 发帖时间:2021-11-29 10:27:00
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用旧客户端,请更新至最新版本。
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用版本低于v6.4.21的旧客户端,将不再启用。为了不影响你的工作,请更新至最新版本。https://lceda.cn/page/download谢谢立创EDA团队2021.09.10
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-09-10 12:09:00
- 立创EDA客户端可以使用专业版吗?
- 如题,就是想问如何能将立创客户端的标准版转成专业版。因为个人感觉就是用网页画PCB的时候有些用客户端软件的习惯老是带不过来,而且立创也已经提供了客户端了,为啥就不能吧标准版转成专业版呢?要是也有我没发现那请大大们告诉我要怎么弄,我是真没找到。而且我们公司可以接受使用离线的网络编辑器,但是不能接受把公司的项目上传到别的服务器去,像这种情况其实也该考虑吧。。。。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 客户端 专业版 发帖人:我最爱做设计 发帖时间:2021-08-19 18:39:00
- 专业版客户端什么时候推出
- 最近在纠结团队用哪个EDA,我想用立创专业版客户端,但是迟迟没有推出,因种种原因不能时刻联网,故无法使用在线版,希望用可以离线使用的的客户端版本
- 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版客户端 发帖人:互联网智造 发帖时间:2021-07-22 09:10:00
- deepinv20无法运行lceda桌面客户端
- 本来使用的deepinv15.1,使用立创EDA正常,前两天升级了deepinv20,立创桌面客户端desktop打开没反应,直接控制台运行/opt/lceda/lceda显示段错误,只能在chrome里面编辑了,是我电脑配置问题?还是桌面客户端适配问题?lddlceda没有依赖项缺失。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 桌面客户端 发帖人:左手大爷 发帖时间:2020-04-27 21:24:00
返回